Commencez à utiliser l'intégration avec RAM Structural System

Le logiciel PROFIS Engineering de Hilti est désormais intégré à RAM Structural System, de sorte que les ingénieurs peuvent transférer leurs conceptions en toute transparence depuis le module d'analyse des super structures pour réaliser des conceptions d'ancrages et de plaques de base. Cet article vous guidera pas à pas dans le processus pour vous aider à démarrer.
Si vous n'avez jamais utilisé PROFIS Engineering, connectez-vous à https://profisengineering.hilti.com/ pour commencer. Une fois sur ce site Web, vous serez invité à vous connecter ou à vous inscrire.
Les nouveaux utilisateurs doivent cliquer sur le bouton « S’inscrire » au bas de l'écran de connexion pour commencer.
Si vous êtes déjà inscrit à PROFIS Engineering, il vous suffit de vous connecter à l'application en saisissant votre adresse courriel et votre mot de passe.

Pour vous inscrire, indiquez votre adresse courriel, créez un mot de passe et sélectionnez votre pays de résidence.

Une fois que vous aurez accédé à la section « Inscrivez-vous maintenant », deux choses se produiront :
1) Vous recevrez un courriel vous demandant de confirmer votre inscription et
2) verrez alors l’écran suivant, qui vous indiquera que votre inscription a été soumise et l’on vous demandera de cliquer sur « ALLER À LA CONNEXION » (voir l'image 2 ci-dessous).


Ensuite, trouvez le courriel qui a été envoyé dans votre boîte de réception et cliquez sur le bouton « CONFIRMER L'ADRESSE COURRIEL MAINTENANT ». Si vous ne trouvez pas le courriel, veuillez vérifier votre dossier de courrier indésirable ou de Spam/pourriel. Après avoir confirmé votre adresse courriel, vous pourrez vous connecter à Hilti PROFIS Engineering.

Après avoir cliqué sur CONFIRMER ADRESSE COURRIEL MAINTENANT à partir de votre boîte de réception, vous êtes prêt à vous connecter à Hilti PROFIS Engineering. Vous pouvez cliquer sur le bouton ACCÉDER À LA CONNEXION de la page d’inscription ou saisir l'adresse suivante dans votre navigateur https://profisengineering.hilti.com/. À partir de là, vous serez invité à vous connecter avec votre courriel et votre mot de passe.

Lors de la première connexion, l'étape finale consiste à sélectionner votre type de licence. À ce stade, vous pouvez acheter une licence Premium directement ou vous inscrire pour une période d'essai gratuite de 30 jours à PROFIS Engineering Premium. À la fin de la période d'essai de 30 jours, vous aurez la possibilité de continuer avec PROFIS Engineering Premium ou de sélectionner la version standard gratuite.
PROFIS Engineering Premium offre de nombreuses améliorations de productivité à l'utilisateur. Notamment : Le module Base Plate, qui aide le concepteur à évaluer l'ensemble de la structure dans un seul progiciel; plusieurs combinaisons de chargement permettant à l'utilisateur d'évaluer toutes les considérations de conception en même temps; le module d'extension REVIT, qui permet au concepteur d'exporter rapidement la conception de ses installations pour créer des documents de construction; et l'intégration avec la plupart des progiciels d'analyse pour faciliter le transfert automatisé rapide des conceptions de la superstructure au raccordement, ce qui réduit les erreurs dues au transfert manuel des informations. Les ingénieurs estiment que les fonctionnalités Premium permettent d'économiser plus d'une heure par conception. Les options de licence flexibles incluent des options de licence autonomes et flottantes. Les licences autonomes donnent un accès à plein temps aux utilisateurs expérimentés du logiciel de conception d'ancrage, tandis que les licences flottantes permettent aux utilisateurs de partager une seule licence.

Comparez les options Premium et Standard :

Après avoir sélectionné l'option de licence qui vous convient, vous allez maintenant terminer votre processus d'enregistrement en entrant vos coordonnées complètes et les données de votre entreprise.

Lors de votre première connexion, vous devrez sélectionner votre région et votre langue et accepter le contrat de licence utilisateur final (EULA).


Vous êtes maintenant configuré avec PROFIS Engineering et vous êtes prêt à vous lancer !
Assurez-vous d'avoir mis à jour le logiciel RAM Structural System à la version 17.04 ou plus récente. Lancez le logiciel et complétez votre conception de super structure.

Lancez le modèle RAM Foundation et concevez vos fondations.

Sélectionnez le menu processus ou cliquez sur l'icône Hilti pour exporter vos conceptions vers PROFIS Engineering. Sélectionnez ensuite une colonne à exporter.

Icône Hilti (voir ci-dessous) :

Après avoir cliqué sur la colonne, vous devez sélectionner le code et les chargements pour créer des combinaisons de chargement à exporter.


Une fenêtre s'affiche pour vous connecter à votre compte PROFIS Engineering. Utilisez le même nom d'utilisateur et le même mot de passe que ceux que vous avez définis pour la connexion à PROFIS Engineering. Si vous ne voyez pas cette fenêtre, minimisez votre logiciel RAM pour voir s'il ne se trouve pas derrière une fenêtre existante. Lorsque l'écran de progression disparaît, votre conception a été envoyée à PROFIS Engineering. Cette connexion lie votre exportation à votre compte PROFIS Engineering afin que vous puissiez trouver vos fichiers la prochaine fois que vous vous connecterez à PROFIS Engineering.


Maintenant, accédez à https://profisengineering.hilti.com/ depuis votre navigateur favori. Une fois que vous vous connectez à PROFIS à partir de votre navigateur, vous devriez voir une notification indiquant que vous avez de nouveaux fichiers de RAM dans votre tableau de bord.


Si elle ne s'affiche pas, accédez au menu des paramètres à l'aide de l'icône de l'engrenage et activez l'intégration de RAM dans le menu Interfaces to Structural Calculation Software en cochant la case correspondante.


Votre fichier est prêt à être importé dans la fenêtre File Import (Importation de fichier) située à droite du tableau de bord.

Cliquez sur le bouton Update from RAM dans le volet File Import pour afficher un menu permettant de sélectionner vos combinaisons de chargement. Si vous utilisez PROFIS Engineering Premium, vous pouvez importer jusqu'à 999 combinaisons de charges. Pour les utilisateurs standard, vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 combinaisons de charge à importer. Les 10 premiers seront sélectionnés. Vous pouvez désélectionner la combinaison et ajouter différentes combinaisons à l'importation.

PROFIS Engineering importera les charges, le matériau de base, la taille et le matériau de la colonne, la taille de la plaque de base et les matériaux directement dans le module de conception Anchoring to Concrete (ancrage sur béton). Vous pouvez maintenant compléter votre conception d’ancrage et de plaque de base.

Pour obtenir une assistance supplémentaire, contactez notre équipe :
Hilti Amérique du Nord
(877) 879-6337
HNAtechnicalservices@hilti.com
www.hilti.com/engineering
Pour plus d'informations, cliquez ici :
PROFIS Engineering and RAM Structural System Integration
Tutorial Video
Hilti PROFIS Engineering