Passer au contenu principal
Panier
posté par Nicole Zimmermanover 1 year ago

Aperçu des jugements d'ingénierie

Jugements d'ingénierie

598

Les jugements d'ingénierie jouent un rôle essentiel dans la construction commerciale, en particulier lorsque des défis imprévus se présentent. Si une planification détaillée et un travail de conception approfondi sont essentiels pour guider un projet, la réalité de la construction implique souvent de faire face à des problèmes qui n'avaient pas été entièrement anticipés. Parmi ces défis, on peut citer les retards de calendrier, la disponibilité des matériaux, les conditions du chantier ou des problèmes de conception imprévus. 

Dans chacun de ces scénarios, une solution personnalisée, appelée jugement d'ingénierie, est créée par le fabricant de coupe-feu en réponse à des conditions de chantier qui ne correspondent pas exactement au système de coupe-feu testé ou répertorié. Ces jugements sont essentiels pour trouver des solutions efficaces, efficientes et rentables qui respectent les normes de sécurité, de qualité et de performance.

Une bonne communication entre les ingénieurs, les entrepreneurs et les autres parties prenantes est essentielle pour que ces jugements fonctionnent efficacement. Lorsque toutes les parties comprennent les contraintes et les alternatives, les décisions peuvent être prises plus rapidement et avec plus de confiance, ce qui minimise les risques pour la réussite globale du projet.


1. Qu'est-ce qu'un jugement d'ingénierie?
Un jugement d’ingénierie est un ensemble de dessins ou de documents qui fournit une solution alternative pour la protection contre le feu lorsque le système de protection contre le feu typique et pré-testé ne peut pas être appliqué directement en raison de conditions uniques sur le chantier. Il s'agit d'une solution technique, adaptée à une situation spécifique et basée sur l'expérience du fabricant de coupe-feu et sur sa compréhension des normes et des codes de protection contre l'incendie.

2. Quand un jugement d’ingénierie est-il nécessaire?
Les chantiers de construction peuvent être confrontés à toute une série de conditions imprévues, telles que :

  • Ouvertures ou pénétrations inhabituelles : Parfois, les entrepreneurs peuvent avoir besoin de sceller des pénétrations ou des joints qui ne sont pas couverts par les systèmes standard testés.
  • Combinaisons uniques de matériaux : Certaines combinaisons de caractéristiques sur le site peuvent ne pas avoir été testées avec un produit ou un système coupe-feu spécifique.
  • Conditions d'installation non standard : La géométrie ou l'implantation d'un transpercement peut différer de la configuration testée dans un système coupe-feu standard.


Dans ces cas, les fabricants de coupe-feu tels que Hilti émettront un jugement d’ingénierie, qui fournit une solution alternative de coupe-feu pour traiter spécifiquement les ouvertures ou les vides à l'intérieur, ou entre, les assemblages de résistance au feu afin de répondre aux exigences du code.

3. Comment fonctionne le processus de jugement d’ingénierie?

  • Évaluation du site : L'entrepreneur (ou parfois le représentant du fabricant de coupe-feu) évaluera les conditions particulières du chantier. Il peut s'agir d'examiner les plans, les spécifications, ou d'inspecter directement le chantier.
  • Évaluation d’ingénierie L'équipe d'ingénieurs du fabricant, sur la base des conditions constatées, déterminera la meilleure façon d'adapter la solution coupe-feu. L'équipe de conception en protection incendie d'Hilti utilise son expérience d'installations similaires, des années de données sur la résistance au feu et sa connaissance des matériaux coupe-feu pour proposer une alternative viable qui garantit la conformité avec les indices de résistance au feu.
  • Documentation du jugement d’ingénierie : Le fabricant prépare ensuite le jugement technique, généralement sous la forme d'un ensemble de dessins ou d'instructions techniques. Ces documents spécifient la solution de coupe-feu et les méthodes d'installation adaptées aux conditions du chantier.
  • Approbation : Le jugement d’ingénierie exige généralement l'examen et l'approbation des autorités compétentes ou, dans certains cas, de l'architecte ou de l'ingénieur chargé de la protection contre l'incendie du projet. Ceci est important pour s'assurer que la solution proposée maintiendra le degré de résistance au feu requis pour le bâtiment.


4. Quand un jugement d’ingénierie devrait-il être utilisé?
Un jugement d’ingénierie devrait être pris en considération quand :

  • Il y a un écart par rapport à une conception/un système standard et testé en raison de conditions inhabituelles sur le chantier.
  • Une conception de coupe-feu testée ne peut pas être appliquée directement en raison des caractéristiques spécifiques du terrain.
  • Une solution de coupe-feu personnalisée est nécessaire pour répondre aux exigences de résistance au feu d'une installation irrégulière ou unique.


Toutefois, il est important de noter que l'utilisation d'un jugement d’ingénierie doit être une exception plutôt que la règle. Dans la mesure du possible, il est préférable d'utiliser un système testé et répertorié, car sa performance au feu a déjà été validée.

5. Exemples de conditions nécessitant un jugement d’ingénierie :

  • Transpercements non standard : Les transpercements de murs ou de planchers qui ne sont pas des formes rondes ou rectangulaires typiques testées pour la protection contre le feu.
  • Assemblages inhabituels résistants au feu : Situations dans lesquelles l'assemblage du mur ou du plancher lui-même peut être non conventionnel et ne pas correspondre aux conceptions typiques de résistance au feu.
  • Matériaux alternatifs : Utilisation de matériaux qui ne font pas partie de l'ensemble coupe-feu testé mais qui doivent néanmoins être incorporés de manière à satisfaire aux exigences du code en matière de résistance au feu.


En résumé, le jugement de l'ingénieur est un outil essentiel pour s'assurer que les systèmes coupe-feu restent efficaces, conformes et adaptables à la nature dynamique des projets de construction. Ils permettent de remédier aux écarts par rapport aux conceptions testées de manière à maintenir la sécurité incendie sans compromettre l'intégrité du degré de résistance au feu du bâtiment.


Comment demander un jugement d'ingénierie à Hilti?
 
La plateforme Hilti Construction Platform a été conçue pour vous aider à gérer plus efficacement les besoins en coupe-feu de vos projets en soumettant et en suivant la progression des jugements d’ingénierie et en consolidant vos systèmes coupe-feu et vos soumissions. 
1.    Rendez-vous sur Hilti Construction Platform
2.    Créez un compte ou connectez-vous
3.    Créez un nouveau projet
 
 
4.    Soumettre une demande de jugement d'ingénierie
 

 Quelles sont les principales caractéristiques de la plate-forme de construction Hilti?
 
Les utilisateurs peuvent localiser les systèmes coupe-feu, générer des soumissions et collaborer avec un ingénieur sur la plateforme.

  • Sélecteur de coupe-feu - Trouvez et gérez vos systèmes coupe-feu
  • Révision technique - Révision d'une solution de jugement d’ingénierie existante
  • Question d'ingénierie - Posez une question à un ingénieur Hilti

 
 
Partager les solutions Hilti avec d'autres
 
Comment partager vos solutions de coupe-feu avec d'autres - Les projets peuvent être partagés avec d'autres utilisateurs. Les utilisateurs partagés peuvent se voir attribuer un choix de trois (3) rôles uniques :

  • Propriétaire : Accès complet au projet et possibilité de le partager avec d'autres.
  • Contributeur : Peut contribuer au projet mais ne peut pas le partager avec d'autres  
  • Visualisateur : Ne pourra visualiser que les fichiers contenus dans le projet 



Notifications de l'état d'avancement du jugement d'ingénierie


Questions fréquemment posées
 
·        Plus d'informations sur ma demande de jugement en ingénierie sont nécessaires, que dois-je faire? - Allez à la demande et cliquez sur la section des commentaires sur le côté droit.

  • Commentaires -   Répondre aux questions ou ajouter des commentaires
  • Documents -  Téléchargez des documents supplémentaires, tels que des photos, dans l'onglet Documents de la demande.
  • Note - Il ne s'agit pas d'un clavardage en direct et les réponses peuvent être retardées.

 
·        Comment créer une révision à partir d'un jugement d'ingénierie complété - Dans l'onglet Accueil, sélectionnez Révision de l'ingénierie. Saisissez le numéro du jugement d'ingénierie du jugement d'ingénierie nécessitant une révision et sélectionnez le projet. Utilisez la section Commentaires pour décrire les changements/mises à jour/révisions demandés. Une nouvelle photo ou un nouveau croquis peut également être ajouté à ce stade.

  • Puis-je communiquer avec l'équipe de conception de la protection contre l'incendie une fois que mon jugement d’ingénierie est terminé? - Vous pouvez utiliser la fonction « Engineering Question » pour communiquer avec l'équipe de conception de la protection contre l'incendie. Veuillez noter qu'une fois que le jugement d'ingénierie a atteint le statut « terminé », l'équipe ne sera plus avertie des mises à jour dans la fonction « commentaires ».


Soutien supplémentaire nécessaire

N'hésitez pas à contacter notre département Engineering Technical Services pour plus d'informations ou pour toute question.

Service clientèle Hilti - États-Unis
(800) 879-8000 sans frais

Service à la clientèle de Hilti - Canada
(800) 363-4458 sans frais

aucun commentaire pour l'instant

Soyez le premier à commenter cet article!