Passer au contenu principal
Panier
posté par John McShainabout 5 years ago

Exploiter les méthodes de maturité de la norme ASTM C1074 pour une estimation précise de la résistance du béton sur le chantier

concrete sensor,concrete strength,maturity method

990

Les capteurs de béton sans fil HCS de Hilti exploitent les méthodes de maturité de la norme ASTM C1074 pour une estimation précise de la résistance du béton sur le chantier.
La méthode de maturité est une technique utilisée pour estimer les effets du temps et de la température sur le développement de la résistance du béton. La méthode de la maturité est un moyen non destructif et fiable d'estimer la résistance du béton in situ. Elle permet un meilleur contrôle de la qualité, réduit à la fois les coûts des essais traditionnels et les coûts de construction, et contribue à assurer la sécurité. Cet article montre la nécessité de la méthode de la maturité en tant que pratique standard pour l'estimation de la résistance du béton, les codes ASTM pertinents qui s'y appliquent, et certaines recommandations quant aux limites de la méthode.

Consultez l'article complet sur la méthode de maturité de la résistance du béton 

À propos de l'auteur / Fredrick A. Akuamoah

Fredrick Asante Akuamoah est un diplômé MSE de l'Oklahoma Christian University. Il a rédigé ce livre blanc sur la méthode de maturité de la résistance du béton lors de son stage chez Hilti North America durant l'été 2020.

https://www.linkedin.com/in/fredrickakuamoah/

aucun commentaire pour l'instant

Soyez le premier à commenter cet article!