Hilti présente le marteau perforateur combiné SDS-Max le plus puissant de l'industrie
Un outil qui permet d'accélérer de 40 % le forage de béton lourd
![puissant marteau perforateur combiné SDS-Max TE 70-ATC/AVR](/content/hilti/W1/CA/fr/company/news/press-releases/2020-TE-70/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1607119359922.jpg)
PLANO, Texas – Le 3 décembre 2020 – Hilti North America, un leader fournissant des outils, des technologies, des logiciels et des services innovants à l'industrie de la construction commerciale, élargit sa gamme de marteaux rotatifs et de marteaux combinés avec la nouvelle génération de TE 70-ATC/AVR, le marteau combiné SDS-Max le plus puissant de sa catégorie. Ce nouvel outil amélioré aidera les entrepreneurs commerciaux et les artisans à forer jusqu'à 40 % plus vite dans le béton armé et à démolir plus de béton que les concurrents de sa catégorie.
Conscient de l'importance de la sécurité des travailleurs sur un chantier de construction, le marteau combiné SDS-Max intègre la technologie exclusive de Contrôle actif du couple (ATC) de Hilti, qui empêche le corps de l'outil de tourner de manière incontrôlée si la mèche se bloque.
"Nous savons à quel point les outils Hilti sont puissants, donc alors que nous continuons à fournir des solutions à nos clients, la sécurité et la productivité restent en tête des préoccupations", a déclaré Eric Hollister, directeur principal des outils électriques et des accessoires chez Hilti North America. "L'outil offre aux utilisateurs les vibrations les plus faibles de sa catégorie tout en conservant les meilleures performances de sa catégorie. Cela réduira le risque de blessures potentielles lors de l'application et contribuera à augmenter la productivité quotidienne". L'outil est également équipé de la Réduction active des vibrations (AVR) de Hilti, une technologie qui le rend moins fatiguant à utiliser.
Le TE 70-ATC/AVR est suffisamment puissant pour prendre en charge les applications les plus difficiles, sans sacrifier les performances ou l'ergonomie. Avec la quatrième génération, les clients de Hilti bénéficieront d'une performance de premier ordre: un outil de forage percutant et plus rapide qui permettra d'effectuer le travail plus vite que jamais. Les utilisateurs pourront bénéficier de toute la puissance du marteau combiné SDS-Max, ainsi que de la durabilité optimisée et de la résistance exceptionnelle des mèches TE-YX de Hilti et des nouveaux burins plats et pointus TE-YPX conçus spécialement pour résister à la puissance de ce nouvel outil. La conception ondulée, la construction polygonale et la technologie d'auto-affûtage des burins TE-YPX (SDS Max), à la pointe du progrès, offrent une grande résistance à la rupture, pratiquement aucun collage ou coincement, et moins d'arrêts pour affûter ou changer les burins cassés.
Le marteau combiné SDS-Max est également livré avec un cordon d'alimentation universel amovible qui s'adapte à huit autres outils Hilti. Le cordon d'alimentation amovible permet de changer rapidement le cordon et de réduire les temps d'arrêt pour réparation causés par des cordons coupés ou effilochés. Il comprend également un moteur sans balais, qui augmente la durée de vie et les performances de l'outil et nécessite moins de travaux d'entretien que les autres modèles d'outils à balais du marché.
Hilti s'efforce d'aider ses clients à atteindre une productivité maximale, en leur offrant les meilleures garanties et les meilleurs services. Les clients peuvent faire l'expérience de la flexibilité et du service uniques de la gestion de parc d’outils Hilti. Le TE 70-ATC/AVR est couvert par la meilleure garantie d’outils de l’industrie*: 20 ans de réparation ou de remplacement des pièces défectueuses, deux ans de réparation gratuite, y compris l'usure, et une garantie d'un jour pour l'entrée et la sortie du centre de réparation. Pour plus d'informations sur la garantie 20-2-1 de Hilti, rendez-vous sur Hilti.com.
Le TE 70-ATC/AVR est maintenant disponible dans tous les États-Unis et au Canada. Pour plus d'informations, veuillez contacter le Service à la clientèle Hilti. Aux États-Unis, appelez Hilti, Inc., au 1-800-879-8000; au Canada, appelez Hilti (Canada) Corporation au 1-800-363-4458.
*Garantie d’outil. Certaines restrictions s'appliquent. Contacter Hilti pour plus de détails.
DONNÉES TECHNIQUES
Poids selon la procédure EPTA: | 22 lbs. |
---|---|
Calcul de l'énergie à impact unique: | 10,7 pi-lbf |
Fréquence de frappe complète: | 2830 impacts par minute |
Valeur de vibration triaxiale pour le perçage à percussion dans le béton: | 8.3 m/s² |
OGamme optimale de perçage à percussion | 25/32 – 2-5/32 po |
Fonctionnalité: | Contrôle actif du couple (ATC), Réduction active des vibrations (AVR), ciselage, cordon d'alimentation détachable, réduction de la puissance |
À PROPOS DE HILTI NORTH AMERICA
Hilti est l'un des leaders mondiaux dans la fourniture d'outils, de systèmes de fixation et de solutions logicielles de haute qualité, innovants et spécialisés pour l'utilisateur professionnel. Avec plus de 3 800 gestionnaires de comptes, ingénieurs et employés de Hilti hautement qualifiés dans toute l'Amérique du Nord, l'expertise de Hilti couvre les domaines de la fixation par poudre/gaz/batterie, du forage et de la démolition, du carottage et de la découpe au diamant, de la mesure, de la protection contre l'incendie, de la fixation par vis, de l'ancrage adhésif et mécanique, des systèmes d'étaiement et de suspension, des solutions pour la productivité des parcs d'outils ainsi que de la santé et de la sécurité des travailleurs.