- Accueil
- Entreprise
- Nouvelles
- Communiqués de presse
Communiqués de presse
Nouvelles des produits et des sociétés pour Hilti North America
-
HILTI ÉLARGIT LA GAMME D'OUTILS SANS FIL NURON POUR AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DES CHANTIERS ET SIMPLIFIER LA GESTION DES OUTILS GRÂCE À SON PROGRAMME FLEET MANAGEMENT
Hilti lance de nouveaux outils sans fil sur la plateforme de batterie 22V Nuron afin de compléter son portefeuille et d'offrir une plus grande valeur par le biais de son service d'outils par abonnement, Fleet Management.
Lire le communiqué de presse du janvier 2024HILTI INTRODUIT UNE FIXATION SIMPLIFIÉE DE L'ACIER SOUDÉ AVEC LE SYSTÈME DE FUSION DE GOUJONS SANS FIL FX 3-A
Le nouveau système de fusion de goujons sans fil FX 3-A réduit considérablement le temps de soudage. Couvrant des charges plus élevées et des matériaux de base plus fins que les produits Hilti précédents, la fusion de goujons sans fil est jusqu'à 75 % plus rapide que les méthodes de soudage traditionnelles et constitue un système entièrement mobile et autonome ne nécessitant aucun câble d'alimentation.
Lire le communiqué de presse du 1 août 2023SYSTÈME D'ANCRAGE UNIQUE EN SON GENRE PERMETTANT AUX ENTREPRENEURS D'ÉCONOMISER DU TEMPS ET DE L'ARGENT
Hilti Amérique du Nord, un chef de file mondial qui fournit des outils, des technologies, des logiciels et des services innovants au secteur de la construction commerciale, présentait aujourd'hui le système d'ancrage double action Kwik-X, le premier de son genre sur le marché, combinant les hautes performances des ancrages adhésifs et la rapidité et la simplicité d'installation des ancrages à vis.
Lire le communiqué de presse du 11 février 2023HILTI PRÉSENTE UN NOUVEL OUTIL D’IMPLANTATION NUMÉRIQUE QUI PERMET DE GAGNER DU TEMPS
Hilti Amérique du Nord, un leader mondial dans la fourniture d'outils, de technologies, de logiciels et de services innovants à l'industrie de la construction commerciale, présente la PLT 400, un outil d’implantation numérique conçu pour aider les équipes d’implantation de chantier à être plus productives.
Lire le communiqué de presse du 26 janvier 2023LE GROUPE HILTI S'ENGAGE EN FAVEUR DE L'INITIATIVE SBTI ET INVESTIT PLUSIEURS MILLIONS POUR PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE BOUT EN BOUT
Le Groupe Hilti s'engage en faveur du développement durable en adhérant à l'initiative des objectifs basés sur la science (SBTi), conformément à l'Accord de Paris.
Lire le communiqué de presse du 24 janvier 2023HILTI ANNONCE L’AJOUT DE PLUS DE 30 NOUVEAUX OUTILS INNOVANTS À LA PLATEFORME SANS FIL NURON TOUT-EN-UN
Hilti Amérique du Nord, un chef de file mondial fournissant des outils, des technologies, des logiciels et des services innovateurs à l'industrie de la construction commerciale, a annoncé aujourd'hui qu’en 2023, plus de 30 nouveaux outils sans fil seront ajoutés à son portefeuille actuel déjà robuste de plus de 70 outils alimentés par batterie Nuron. De plus, au salon World of Concrete de Las Vegas, les clients auront l'occasion de se familiariser avec plus d'une douzaine de ces nouveaux outils Nuron.
Lire le communiqué de presse du 10 janvier 2023