- Accueil
- Entreprise
- Nouvelles
- Communiqués de presse
- Robot de chantier équipé du BIM
Hilti dévoile un robot de chantier équipé du BIM
Une solution d'automatisation de la construction pour aider les entrepreneurs à relever les défis de la productivité, de la sécurité et de la pénurie de main-d'œuvre sur les chantiers
![](/content/hilti/W1/CA/fr/company/news/press-releases/2020-construction-jobsite-robot1/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1603821160709.jpg)
PLANO, Texas – Le 28 octobre 2020 – Hilti, un innovateur en matière d'outils, de technologie, de logiciels et de services pour l'industrie de la construction commerciale, a présenté aujourd'hui son premier robot, Jaibot, pour le forage mobile semi-autonome de plafonds. Le robot de construction Hilti Jaibot aidera les entrepreneurs d'installation mécanique, électrique et de plomberie à relever les défis de la productivité, de la sécurité et de la pénurie de main-d'œuvre. Avec cette nouvelle solution d'automatisation de la construction, Hilti fait un pas de plus vers la numérisation des chantiers.
Le Jaibot exécute ses tâches sur la base de données de modélisation des informations du bâtiment (BIM). Le robot est un système entièrement sans fil et facile à utiliser qui ne nécessite pas de compétences spécialisées. Il se localise avec précision à l'intérieur, perce les trous en contrôlant la poussière et enfin les marque selon le métier. C'est ce qui rend cette solution idéale pour les métiers de la mécanique, de l'électricité et de la plomberie (MEP).
"La productivité de l'industrie de la construction est à la traîne par rapport aux autres secteurs depuis des années. La pression sur les marges et la pénurie de main-d'œuvre qualifiée sont déjà des réalités dans notre industrie et rendent de plus en plus difficile de surmonter les déficits de productivité. Mais l'exploitation des opportunités offertes par la numérisation permettra de compenser ce retard. Nous y parvenons en reliant intelligemment les processus, les équipes et les données", a déclaré Jan Doongaji, membre du conseil d'administration du Groupe Hilti." Avec Jaibot, et en étroite collaboration avec nos clients, nous faisons un pas de plus vers la réalisation de l'efficacité que la transformation numérique peut et va apporter aux chantiers".
Changement de paradigme en cours dans le secteur de la construction
Les dépassements de temps et de budget sont fréquents, en particulier pour les grands projets de construction. Des gains de productivité importants sont possibles avec des projets de construction planifiés numériquement et leur réalisation à l'aide de solutions robotisées. Les solutions robotisées basées sur le BIM rendent également le processus de construction plus transparent avec une vitesse d'exécution améliorée, des performances constantes et moins d'erreurs. Les progrès quotidiens peuvent être communiqués du terrain au bureau de projet grâce à l'informatique en Cloud. Les conflits potentiels entre les métiers impliqués sur un chantier peuvent également être détectés à un stade précoce, puis limités, ce qui permet de réaliser davantage de projets dans les délais et le budget impartis.
Aider les travailleurs dans les tâches les plus exigeantes physiquement
La sécurité a joué un rôle important dans le développement du Jaibot. Il est conçu pour aider les artisans dans les tâches d'installation physiquement exigeantes et répétitives, telles que le forage de nombreux trous au-dessus de la tête pour de nombreuses installations mécaniques, électriques ou de plomberie. Il est piloté par le travailleur via une télécommande et utilise les données de référence d'une station totale robotisée, le Hilti PLT 300. Les trous à portée de main sont percés automatiquement.
"Nous avons examiné quels travaux de routine sur le chantier sont parmi les plus stressants, et c'est principalement le travail aérien", a déclaré Julia Zanona, chef de produit pour la robotique chez Hilti. "Dès le début, il était important pour nous de développer une solution robotique qui aide nos clients là où ils en ont le plus besoin. Le Hilti Jaibot prend en charge les tâches les plus pénibles et les plus épuisantes, en travaillant aux côtés de l'équipe d'installation".
À propos de Hilti
Le Groupe Hilti fournit aux industries mondiales de la construction et de l'énergie des produits, systèmes, logiciels et services à la pointe de la technologie. Avec 30 000 membres d'équipe dans plus de 120 pays, l'entreprise est synonyme des relations directes avec la clientèle, de la qualité et de l'innovation. Hilti a généré un chiffre d'affaires annuel de 5,9 milliards de francs suisses en 2019. Le siège du Groupe Hilti est situé à Schaan, au Liechtenstein, depuis sa fondation en 1941. L'entreprise est détenue par le Martin Hilti Family Trust, ce qui garantit sa continuité à long terme. L'orientation stratégique du groupe Hilti est basée sur une culture de la bienveillance et de la performance et sur les objectifs de créer des clients enthousiastes et de construire un meilleur avenir.