Hilti présente un ancrage à cale facile à installer pour couvrir davantage d'applications et de conditions de chantier

le 27 avril 2021

Plano, Texas — Hilti North America, une entreprise de technologie, de logiciels et de services axés sur la construction commerciale, élargit sa gamme de produits d'ancrage pour béton avec le lancement de Kwik Bolt-TZ2, un ancrage mécanique très performant, plus facile à installer et pouvant être utilisé dans plus d'applications et de conditions de chantier que tout autre ancrage à expansion actuellement sur le marché. Il est prouvé que cette innovation facilite la conception pour les ingénieurs et les entrepreneurs, en offrant des performances de tension et des homologations jusqu'à 20 % supérieures, tout en optimisant la distance et l'espacement des bords. 

« Il était naturel de pousser plus loin l'ancrage à expansion pour offrir une solution de fixation encore plus optimisée », a déclaré Rafael Lorenzo Santos, directeur principal de la fixation et la protection chez Hilti North America. « Alors que les chantiers deviennent de plus en plus complexes, installer correctement les ancrages dès la première fois est essentiel pour aider à garantir la sécurité et la productivité. Avec le KB-TZ2, Hilti a établi une nouvelle norme pour ce que peut faire un ancrage à expansion. »

Prendre le temps de garantir une conception d'ancrage plus sûre nécessite un examen approfondi des applications spécifiques et des exigences de charge. L'utilisation d'ancrages complexes tels que les ancrages à époxy ou les ancrages mécaniques lourds peut demander beaucoup de travail et être coûteuse, ce qui peut entraîner des demandes de reconception d'ancrages complexes de la part des maîtres d'ouvrage ou des entrepreneurs. Le Kwik Bolt TZ-2 a été conçu pour faciliter l'ancrage en étant le seul ancrage à expansion fractionnée du marché à offrir des homologations de trou de carottage au diamant, une mèche combinée qui réduit la fatigue de l'installateur et la compatibilité avec le module de couple adaptatif de Hilti qui aide à augmenter la qualité de l'installation à chaque fois.

En outre, le nouveau KB-TZ2 présente des profondeurs d'encastrement améliorées pour les dalles les plus minces et une gamme élargie avec 94 options de diamètre et de longueur différentes, offrant l'ancrage de taille appropriée pour davantage d'applications. Cela inclut les premiers ancrages à expansion d'un quart de pouce et d'un pouce de diamètre approuvés pour les applications sismiques.

Les modifications apportées à l'angle du cône et à la géométrie permettent au KB-TZ2 de se dilater efficacement, tandis que la conception unique du manchon produit un pourcentage plus élevé de contre-dépouille dans le béton. Des revêtements spéciaux pour les boulons et les écrous permettent d'éviter un serrage excessif et offrent un meilleur contrôle de la pré-tension afin de réduire les forces d'expansion transférées au matériau de base. En fin de compte, cela permet au KB-TZ2 de fournir une performance de tension ultime inégalée, même dans des conditions sismiques.

Parce que chaque projet présente des défis différents, l'ingénierie Hilti crée des options d'ancrage qui offrent une productivité, des performances et une fiabilité maximales dans toutes les applications. La marque offre une variété de services de soutien technique pour aider ses clients à évaluer et à spécifier les produits Hilti. Le KB-TZ2 est disponible dès maintenant aux États-Unis et au Canada et pour les spécifications dans PROFIS Engineering. Aux États-Unis, appelez Hilti, Inc., au 1-800-879-8000; au Canada, appelez Hilti (Canada) Corporation au 1800-363-4458.

À propos de Hilti North America


Hilti est l'un des leaders mondiaux dans la fourniture d'outils, de systèmes de fixation et de solutions logicielles de haute qualité, innovants et spécialisés pour l'utilisateur professionnel. Avec plus de 3 800 gestionnaires de comptes, ingénieurs et employés de Hilti hautement qualifiés dans toute l'Amérique du Nord, l'expertise de Hilti couvre les domaines de la fixation par poudre/gaz/batterie, du forage et de la démolition, du carottage et de la découpe au diamant, de la mesure, de la protection contre l'incendie, de la fixation par vis, de l'ancrage adhésif et mécanique, des systèmes d'étaiement et de suspension, des solutions pour la productivité des parcs d'outils ainsi que de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Partager