- Accueil
- Entreprise
- Nouvelles
- Communiqués de presse
- 2023-FX_3-A
HILTI INTRODUIT UNE FIXATION SIMPLIFIÉE DE L'ACIER SOUDÉ
Le système de fusion de goujons sans fil FX 3-A
OAKVILLE, ONTARIO (1er août 2023) - Dans les secteurs des ressources naturelles et de la construction navale, le soudage, le boulonnage et le serrage de haute qualité peuvent être considérés comme un art. De plus, la main-d'œuvre qualifiée continue d'être très demandée, ce qui affecte le coût global et la livraison des projets. Hilti North America, leader mondial dans la fourniture d'outils, de technologies, de logiciels et de services innovants à l'industrie de la construction commerciale, a reconnu qu'il s'agissait d'une opportunité de rupture et a développé le système de fusion de goujons sans fil FX 3-A pour aider à révolutionner la fixation sur l'acier.
![](/content/hilti/W1/CA/fr/company/news/press-releases/2023-fx_3-a/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action/image.coreimg.png/1691080846733/3102641-fx3.png)
Le nouveau système de fusion de goujons sans fil FX 3-A réduit considérablement le temps de soudage. Couvrant des charges plus élevées et des matériaux de base plus fins que les produits Hilti précédents, la fusion de goujons sans fil est jusqu'à 75 % plus rapide que les méthodes de soudage traditionnelles et constitue un système entièrement mobile et autonome ne nécessitant aucun câble d'alimentation.
Cette méthode de fixation est également plus sûre que les méthodes de soudage traditionnelles, car elle protège les utilisateurs de la chaleur et des gaz. L'absence quasi-totale d'étincelles, d'éclaboussures et de fumées, ainsi que l'absence de meuleuse d'angle pour la préparation de la surface, offrent des avantages significatifs du point de vue de la santé et de la sécurité.
Un large éventail d'avantages pour l'utilisateur final
Par rapport au soudage et à d'autres méthodes telles que le boulonnage et le serrage, la fusion sans fil des goujons permet une plus grande rapidité et une plus grande flexibilité dans l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction.
Les ingénieurs savent qu'ils obtiendront des charges plus fiables - grâce à des fixations répétables et cohérentes - ainsi qu'une plus grande flexibilité pour les changements de conception. Associée à des systèmes modulaires tels que les gammes MT ou Oglaend de Hilti, cette nouvelle méthode de fixation permet une plus grande utilisation des supports. Ceci est le résultat d'une connexion plus forte à l'acier, qui est souvent le point faible des supports avec d'autres méthodes comme le serrage.
L'acheteur peut choisir parmi une large gamme de goujons avec des homologations internationales et une résistance à la corrosion (jusqu'à C5 dans les environnements très corrosifs). Par conséquent, la construction est non seulement plus rapide que les méthodes traditionnelles, mais elle peut également être réalisée par presque tout le monde - avec une formation minimale - ce qui contribue à réduire le risque d'erreur d'installation.
Collectivement, ce système offre aux clients une plus grande flexibilité et une plus grande capacité à terminer le travail plus tôt. Il s'agit également d'un système plus propre, sans scories de soudage, sans marques de brûlure ni déchets de bagues en céramique. L'utilisation d'une rondelle d'étanchéité optionnelle avec le goujon fileté S-BT-MR SN ne nécessite pas de peinture ultérieure. Avec le réglage du code H plus facile à suivre, les clients peuvent s'attendre à une meilleure qualité et à une plus grande cohérence, avec des fixations répétables. De plus, l'indicateur de fusion active (AFI) donne à l'installateur un retour d'information systématique en temps réel pour l'aider à améliorer la qualité de la fixation.
Norbert Tiringer
Directeur du marketing pour l'énergie et l'industrie chez Hilti North America.
![](/content/hilti/W1/CA/fr/company/news/press-releases/2023-fx_3-a/_jcr_content/mainSection/mainColumn/testimonial.img.1920.medium.png/1691092965146.png)
Pour plus d'informations sur la fusion de goujons sans fil, visitez Fixation à l'acier.
À propos de Hilti North America
Hilti North America est l'un des principaux fournisseurs d'outils, de systèmes de fixation et de solutions logicielles innovants et spécialisés de haute qualité pour l'utilisateur professionnel. Avec plus de 3 800 chargés de clientèle, ingénieurs et employés Hilti hautement qualifiés dans toute l'Amérique du Nord, l'expertise d'Hilti couvre les domaines de la fixation par poudre, du forage et de la démolition, du carottage et de la coupe au diamant, de la mesure, de la protection contre le feu, de la fixation par vis, de l'ancrage adhésif et mécanique, des systèmes d'étaiement et de suspension, des solutions pour la productivité du parc d'outils ainsi que de la santé et de la sécurité des travailleurs.