Système d'ancrage unique en son genre permettant aux entrepreneurs d'économiser du temps et de l'argent
Avec Kwik-X, Hilti allie les performances des ancrages adhésifs à la rapidité et à la simplicité des ancrages à vis
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/W1/CA/fr/company/news/press-releases/2023-kwik-x/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.png/1675273991958.png)
OAKVILLE, ONTARIO – 1 février 2023 – Hilti Amérique du Nord, un chef de file mondial qui fournit des outils, des technologies, des logiciels et des services innovants au secteur de la construction commerciale, présentait aujourd'hui le système d'ancrage double action Kwik-X, le premier de son genre sur le marché, combinant les hautes performances des ancrages adhésifs et la rapidité et la simplicité d'installation des ancrages à vis.
En simplifiant les multiples étapes du processus traditionnel d'installation des ancrages adhésifs, Kwik-X réduit les frais coûteux en main-d'œuvre et en dépenses de chantier. Kwik-X permet de réduire le temps d'installation jusqu'à 70 % et d'économiser jusqu'à 20 % du coût total de l'installation par rapport aux systèmes d'ancrage adhésifs traditionnels.
Rafael Santos
Directeur principal de l’unité commerciale de la fixation et de la protection de Hilti Amérique du Nord
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/W1/CA/fr/company/news/press-releases/2023-kwik-x/_jcr_content/mainSection/mainColumn/testimonial.img.1920.medium.png/1675273518221.png)
Composé de la capsule adhésive préportionnée Kwik-X et de l'ancrage à vis Kwik HUS-EZ, ce système fournit les performances nécessaires pour les applications critiques en matière de sécurité. Il réduit le nombre d'étapes du processus d'installation, telles que le nettoyage des trous, le temps de séchage et la distribution, éliminant ainsi le gaspillage d'adhésif et le besoin d'accessoires comme les brosses, les compresseurs d'air et les distributeurs. Cette simplicité permet d'augmenter la productivité en réduisant le risque d'erreur humaine. Des fonctionnalités supplémentaires, telles que des performances élevées dans des conditions réelles sur le chantier et la possibilité de retirer et de réinstaller l'ancrage dans le même trou de forage, permettent de répondre aux besoins de l'installateur. Ces facteurs permettent aux entrepreneurs d'économiser du temps et de l'argent.
À propos de Hilti Amérique du Nord
Hilti Amérique du Nord est un fournisseur de premier plan d'outils, de systèmes de fixation et de solutions logicielles de haute qualité, innovants et spécialisés, destinés aux utilisateurs professionnels. Avec plus de 3 800 gestionnaires de comptes, ingénieurs et employés Hilti hautement qualifiés dans toute l’Amérique du Nord, l’expertise de Hilti couvre les secteurs de la fixation à poudre, du forage et de la démolition, du carottage et de la découpe au diamant, de la mesure, des systèmes coupe-feu, de la fixation par vis, de l'ancrage adhésif et mécanique, des systèmes de soutien de traverses et de suspension, des solutions pour la productivité des outillages et pour la santé et la sécurité des travailleurs.