HILTI PRÉSENTE UN NOUVEL OUTIL D’IMPLANTATION NUMÉRIQUE QUI PERMET DE GAGNER DU TEMPS
Le tout nouvel outil d'implantation à opérateur unique PLT 400 de Hilti améliore l'efficacité et la précision sur le chantier

OAKVILLE, ONTARIO – janvier 26, 2023 - Hilti Amérique du Nord, un leader mondial dans la fourniture d'outils, de technologies, de logiciels et de services innovants à l'industrie de la construction commerciale, présente la PLT 400, un outil d’implantation numérique conçu pour aider les équipes d’implantation de chantier à être plus productives.
Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et de restrictions sur les chantiers, les outils à opérateur unique comme la PLT 400 sont essentiels. La technologie associée à la PLT de Hilti permet d’effectuer l’implantation de manière plus rapide, efficace et précise. Cet outil offre également une précision améliorée, une vitesse d'implantation accrue, un suivi avancé des prismes, un étalonnage automatique, et son utilisation ne nécessite qu'une formation minimale. Les avantages d'une technologie améliorée, d'une réduction du nombre d'heures de main-d'œuvre et d'une implantation plus rapide se combinent pour créer une solution permettant de réduire les coûts et d'augmenter la productivité sur les chantiers.
La PLT 400 peut prendre des plans numériques conçus par BIM (modélisation des données d'un bâtiment) et les déployer, sans avoir à créer d'abord des points sur les plans, ce qui prend beaucoup de temps. Elle peut aussi être utilisée pendant le processus de construction pour aider à maintenir votre modèle BIM à jour, contribuant ainsi à un flux de travail de bout en bout très efficace. Le logiciel de construction numérique de Hilti est également compatible avec Revit, AutoCAD et d’autres plateformes d’implantation professionnelles.
L'outil d'implantation s'intègre parfaitement à l'écosystème complet des solutions de Hilti, y compris ON!Track et le programme de parc d’outils. En plus de disposer d'outils performants et des dernières technologies, les clients du programme de parc d’outils bénéficient également d'une vérification gratuite de la précision des outils conformément aux spécifications du fabricant, ainsi que d'une couverture contre le vol pour réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.
La PLT 400 est couverte par la meilleure garantie de l'industrie sur les outils* et sera disponible plus tard ce mois-ci aux États-Unis et au Canada.

SYSTÈMES D'IMPLANTATION PLT 400
Pour une implantation de construction plus facile et précise
Les stations totales ont contribué à transformer la tâche lente et sujette aux erreurs de l'implantation des coffrages, des points d'ancrage, des pentes ou des cloisons intérieures, autrefois effectuée par deux personnes, en un travail de routine pour un seul ouvrier.
Avec la station totale PLT 400 de nouvelle génération, vous pouvez rapidement configurer le site grâce à l'utilisation d'un seul bouton, à l'auto-nivellement et à la fonction d'étalonnage automatique. Associée à la tablette d'implantation PLC 600 et au logiciel d'implantation de construction Hilti, cette solution plus performante vous aidera à guider et à améliorer votre productivité sur le chantier.
À propos de Hilti
Hilti fournit à l'industrie mondiale de la construction des produits, systèmes, logiciels et services de pointe qui fournissent aux professionnels de la construction des solutions innovantes et une valeur ajoutée supérieure. En Amérique du Nord, plus de 3 800 membres de l'équipe partagent la culture d'entreprise de Hilti, qui repose sur l'intégrité, le travail d'équipe, l'engagement et le courage d'accepter le changement. Hilti considère l'Ontario comme son lieu de résidence au Canada depuis que son siège social a été transféré à Oakville en 2021.