- Accueil
- Entreprise
- Nouvelles
- Communiqués de presse
- Élargissement de la gamme Nuron
Hilti élargit sa gamme d'outils sans fil Nuron
Améliorer l'efficacité des chantiers et simplifier les parcs d'outils grâce à la gestion des parcs d'outils
Les participants au salon World of Concrete auront un accès pratique aux nouveaux et futurs ajouts à la plate-forme de batteries tout-en-un.
OAKVILLE, ONTARIO (janvier 2024) - Hilti North America, leader mondial d’innovation en matière d’outils, de technologies, de logiciels et de services pour le secteur de la construction commerciale, va lancer de nouveaux outils sans fil sur la plateforme de batterie 22V Nuron afin de compléter son portefeuille et d'offrir une plus grande valeur par le biais de son service d'outils par abonnement, Fleet Management.
![The SC 6WP-22 cutting through wood at an angle](/content/hilti/W1/CA/fr/company/news/press-releases/expanded-nuron-line-up/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action/image.coreimg.png/1706024188268/3330503-l149621.png)
Les dernières innovations sans fil d'Hilti, disponibles en démonstration au salon World of Concrete, viendront notamment enrichir sa gamme de produits pour la coupe du bois. La scie plongeante SC 6WP-22, lancée au printemps 2024, est conçue pour des coupes plus précises dans le bois, les panneaux de fibres, les cloisons sèches et les surfaces solides, notamment les coupes droites et en biseau, ainsi que les découpes complexes. La scie de 6 ½ po a été conçue pour la vitesse de coupe et l'efficacité du dépoussiérage, pour une option de coupe plongeante plus sûre et plus productive. La SC 6WP-22 fonctionne sur le rail Hilti de 55 po et est compatible avec les autres rails du marché.
La scie à onglet SM 60-22, lancée à l'automne 2024, est une scie à onglet composée de 12 po conçue pour les coupes de précision dans le bois, le PVC et l'aluminium. La SM 60-22 peut être achetée avec la nouvelle table de scie à onglet de Hilti et est également compatible avec les tables de scie à onglet standard. Elle dispose de commandes facilement accessibles sur l'ensemble de la scie et d'une ligne de coupe à ombre sombre qui permet de s'assurer que les coupes peuvent être effectuées rapidement et avec précision. Elle est équipée d'une poignée de commande frontale tout-en-un et d'un faible encombrement sans besoin d'espace supplémentaire à l'arrière.
En outre, l'entreprise lance d'autres outils très attendus, notamment :
- L'équilibreur d'outils EXO-T-22 est un dispositif portable, semblable à un sac à dos, qui aide les travailleurs à casser des murs avec moins d'efforts physiques. Ergonomiquement conçu et fabriqué pour les travaux de démolition lourds, l'EXO-T-22 alimenté par Nuron permet de supporter le poids d'un outil jusqu'à 37 livres et de le suspendre dans un état d'apesanteur, répartissant le poids de l'outil sur les hanches et le sol, réduisant ainsi la tension sur le haut du corps.
- Bientôt disponible, la rectifieuse de finition pour béton DGH 130-22 est optimisée pour réduire l'effort nécessaire à la finition et au ponçage des surfaces en béton. Dotée d'une meule 5 po sans balais à vitesse variable, la DGH 130-22 est conçue pour rendre la finition et le chanfreinage des murs en béton plus rapides et plus productifs, en enlevant jusqu'à deux fois plus de matériau par charge. Le pare-poussière intégré et l'utilisation unique de la paume de la main contribuent à un mouvement plus précis et sans effort pendant le meulage. Pour plus de sécurité, l'outil est équipé d'un capteur qui l'éteint automatiquement en cas de chute accidentelle.
- La clé à chocs SIW 10-22 ¾ po à couple élevé offre plus d'autonomie avec les batteries Nuron, qu'il s'agisse de boulonner de l'acier, de raccorder de grandes brides ou d'installer des ancrages de grand diamètre dans du béton dur. La clé à chocs SIW 10-22 3/4 po permet d'augmenter la productivité grâce à un moteur sans balais à haut rendement et à un mécanisme de percussion qui fournit 85 % de couple en plus que son prédécesseur, tout en étant plus compact.
- Le perforateur TE 50-22 avec réduction active des vibrations (AVR) et contrôle actif du couple (ATC) offre aux utilisateurs des durées de fonctionnement plus longues, une sécurité et un confort accrus, ainsi qu'une plus grande polyvalence sur le chantier. Lorsqu'il est associé aux mèches TE-YX de Hilti, les utilisateurs peuvent s'attendre à des vitesses de percement jusqu'à 30 % plus rapides. Le TE 50-22 offre les meilleures performances de sa catégorie, tout en pesant à peine plus de 12 livres.
- La perceuse SF 10W-22 apporte la puissance d'une perceuse filaire à la catégorie des perceuses compactes et puissantes de Hilti. Dotée de quatre vitesses, la SF 10W-22 peut effectuer des travaux exigeants tels que le perçage de trous profonds ou de grand diamètre dans le bois et le métal. En plus d'offrir des performances optimisées, la SF 10W-22 offre une durée d'utilisation accrue et une meilleure sécurité pour l'utilisateur grâce à l'ATC.
La plateforme Nuron permet de réaliser toutes sortes de travaux, tout en offrant des performances et une autonomie supérieures à celles des systèmes filaires, à essence ou à tension plus élevée. Et comme toutes les batteries et tous les chargeurs fonctionnent dans le cadre d'un écosystème unique, Nuron contribue à simplifier la gestion des outils. Grâce au programme complet de gestion de parc d'outils de Hilti et à la gamme croissante d'outils sans fil, il est désormais encore plus facile d'optimiser les parcs d'outils tout en maintenant des coûts mensuels fixes.
Mike McGowan
Chef de région et PDG de Hilti North America
![](/content/hilti/W1/CA/fr/company/news/press-releases/expanded-nuron-line-up/_jcr_content/mainSection/mainColumn/testimonial.img.1920.medium.jpg/1706039282678.jpg)
Grâce à ces lancements, les clients de Hilti bénéficieront d'une plus grande couverture du portefeuille Nuron dans un large éventail d'applications et de métiers. Des solutions innovantes aux services qui simplifient la gestion de la construction, en passant par les outils, les accessoires, les logiciels et la technologie qui aident les clients à effectuer le travail plus rapidement, plus sûrement et plus efficacement, l'utilisation de l'ensemble du système Hilti permet d'optimiser la solution globale de travail des clients.
Pour plus d'informations sur Hilti au World of Concrete à Las Vegas, visitez le site hilti.ca/WOC-fr.
À propos de Hilti
Hilti est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'outils, de systèmes de fixation et de solutions logicielles de haute qualité, innovants et spécialisés, destinés aux utilisateurs professionnels. Avec plus de 3 800 gestionnaires de comptes, ingénieurs et employés Hilti hautement qualifiés dans toute l'Amérique du Nord, l'expertise d'Hilti couvre les domaines de la fixation par poudre, du forage et de la démolition, du carottage et de la coupe au diamant, de la mesure, de la protection contre le feu, de la fixation par vis, de l'ancrage adhésif et mécanique, des systèmes d'étaiement et de suspension, des solutions pour la productivité du parc d'outils ainsi que de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Les dernières innovations sans fil d'Hilti
La scie plongeante SC 6WP-22
![](/content/hilti/W1/CA/fr/company/news/press-releases/expanded-nuron-line-up/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.png/1706021875833/3080213-l600187-2x.png)
La scie à onglet SM 60-22
![](/content/hilti/W1/CA/fr/company/news/press-releases/expanded-nuron-line-up/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.png/1706025470918/3352833-hilti-sm-60-22-miter-saw-2x.png)
L'équilibreur d'outils EXO-T-22
![](/content/hilti/W1/CA/fr/company/news/press-releases/expanded-nuron-line-up/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1_/image.coreimg.png/1706025659969/3202587-l600776-2x.png)
La rectifieuse de finition pour béton DGH 130-22
![](/content/hilti/W1/CA/fr/company/news/press-releases/expanded-nuron-line-up/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1__1022296828/image.coreimg.png/1706025936316/2899670-l131538-4x.png)
La clé à chocs SIW 10-22 ¾ po à couple élevé
![](/content/hilti/W1/CA/fr/company/news/press-releases/expanded-nuron-line-up/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1__580053832/image.coreimg.png/1706026105720/3079720-l600170-2x.png)
Le perforateur TE 50-22
![](/content/hilti/W1/CA/fr/company/news/press-releases/expanded-nuron-line-up/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1__204811069/image.coreimg.png/1706026318361/3041060-l600146-2x.png)
La perceuse SF 10W-22
![](/content/hilti/W1/CA/fr/company/news/press-releases/expanded-nuron-line-up/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1__42576713/image.coreimg.png/1706026463179/3050991-l600057-2x.png)