Hilti dévoile Nuron, une toute nouvelle plateforme sans fil de 22 V avec connectivité intégrée
Tassilo Deinzer
Chef d'unité commerciale – outils électriques et accessoires.
![](/content/hilti/W1/CA/fr/company/news/press-releases/2022-nuron/_jcr_content/mainSection/mainColumn/testimonial.img.1920.medium.jpg/1641859245499.jpg)
Hilti a également travaillé avec des professionnels de la construction pour développer deux nouvelles technologies permettant d'accroître la sécurité avec les meuleuses d'angle. Le nouveau système 3D ATC éteint l'outil et active le frein à disque en cas de mouvement soudain et incontrôlé dans n'importe quelle direction. La même fonction de réduction des risques est assurée par le nouveau système SensTech, qui détecte le retrait de la main de l'opérateur et actionne le frein électrique, notamment en cas de chute accidentelle de l'outil. De plus, chaque outil Nuron comporte une procédure d'attache recommandée et nous proposons un système d'attache conforme à la norme ANSI afin d'éviter les chutes d'objets lors de travaux en hauteur.
Hilti discutera de manière proactive avec les clients qui décident de se doter de Nuron et leur offrira des services d'assistance. Les produits Nuron seront mis en vente pour les clients américains et canadiens à compter du 12 janvier 2022, les expéditions commençant en mars. Le déploiement mondial se poursuivra jusqu'en 2022.
![](/content/dam/urgent-folder/w1/Images/products/bu-power-tools/c2022/Nuron_Overall_High_FR.png)
Partager